This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:使用 BQ776200的高侧开关

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76922, BQ76200, BQ77915, BQ77307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407733/bq77915-high-side-switching-using-bq776200

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ76200、BQ76922 BQ77307

工具与软件:

您可以建议如何使用 bq76200将 bq77915的低侧开关转换为高侧开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在等你的答复。

    我将设计附加到这里。 基本上我有 bq77915和 bq76200的堆叠式 EVM 板。 粗线是堆栈中的连接。 请验证此设计并提供建议。

    e2e.ti.com/.../6735.BQ77917_5F00_with_5F00_BQ76200.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourav、

    我在你的另一个帖子中回复。

    我认为这个配置不会起作用、因为系统中有高侧和低侧。

    我相信具有 MCU 的 BQ77307会更好。 您可以通过 MCU 手动控制 FET。 或者、也可以使用 BQ76922、它集成了高侧 FET 并具有电芯监测功能。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在详细分享我的设计。 请再次验证。

    e2e.ti.com/.../5040.bms.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourav、

    这可能不起作用、因为负载检测恢复功能是在考虑低侧的情况下实现的、所以我在另一个主题中分享了 E2E 帖子、因为它可能提供了一种使其正常工作的方法。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon