This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672

Guru**** 2810835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408671/bq25672-bq25672

器件型号:BQ25672

工具与软件:

您好!

在没有电池的情况下测试 SYS 引脚上的 BQ25672负载调节时、我看到电压降如下所示。

空载时为 VSYS 7.546.
VSYS (3A) 7.254.
VSYS (2A) 7.316.

是否可以高于 DROP?


IC 的负载调节是多少、我在数据表中找不到。

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!  

    这些值看起来合理。 在空载 PFM 和 PWM 之间切换时、预计会有一些差异。 禁用 PFM 时的系统电压调节精度可在数据表中找到:

    此致、

    Jared Baxter