This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66120:SYV682C 替代产品

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS66021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407574/tps66120-syv682c-replacement

器件型号:TPS66120
Thread 中讨论的其他器件:TPS66021

工具与软件:

你(们)好

我们是否有 SYV682C 的正确替代产品?

以下是客户的要求:

收发器功能

2:1电源多路复用器:

  • 高电压通道:4.5V 至23V、适用于 VCHG 输入范围
  • 5V 通道:针对 V5V 输入范围的4V 至5.5V

快速角色交换

I2C 接口

CC 旁路和隔离控制

电池电量耗尽时的唤醒功能

E-mark 电缆的 VCONN 路径

 

保护

  • 输出电流限制设置
  • OCP/OVP/TSD/UVP

 

紧凑型封装

  • QFN3×4-16.

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brian、您好!  

    感谢您的咨询。  

    TI 今天有一个假日。   请预计会有一些响应延迟。  

    谢谢!

    Shubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubha

    谢谢!

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我看到您已经了解了 TPS66021。 您是否检查过此设备是否可以满足客户需求? 它具有高电压灌入和5V 拉电流多路复用器功能以及 FRS、电流限制和保护功能。 它还采用紧凑型 WCSP 封装。 请告诉我们这款产品是否符合您的需求。

    谢谢!

    Matt