This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:使用控制器 lm5146驱动 LMG2100R044

Guru**** 2531800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408678/lm5146-drive-lmg2100r044-with-controller-lm5146

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LMG2100R044

工具与软件:

HII、

我们可以 在500kHz 下使用 lm5146驱动 LMG2100R044吗?如果我们可以采取哪些预防措施?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yash:

    这不是我测试过的东西。 请注意、您可能会将控制器的 SW 引脚接地(因为 HI 和 LI 输入以 GND 为基准)。 这意味着您将丢失 SW 上的电流检测功能、该软件用于二极管仿真模式、预偏置启动和死区时间控制。

    ——

    TIM