请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2384 工具与软件:
您好!
我看到一个类似的问题似乎没有得到解决:
当 在自动模式下使用 TPS2384PAPR 并使用多达4个端口时、我们注意到、当拔下受电设备时、即使 PSE 报告的电流正确变为零、电压寄存器仍会继续报告~48V。 在 该端口的 P 和 N 之间探测显示~25V、但寄存器继续报告48V。 这是预期行为吗? 电压寄存器是否仅在发生新发现时更新?
谢谢!
本