This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:移除 PD 后、电压寄存器报告~48V

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409132/tps2384-voltage-registers-report-48v-when-pd-is-removed

器件型号:TPS2384

工具与软件:

您好!

我看到一个类似的问题似乎没有得到解决:

当 在自动模式下使用 TPS2384PAPR 并使用多达4个端口时、我们注意到、当拔下受电设备时、即使 PSE 报告的电流正确变为零、电压寄存器仍会继续报告~48V。 在 该端口的 P 和 N 之间探测显示~25V、但寄存器继续报告48V。 这是预期行为吗? 电压寄存器是否仅在发生新发现时更新?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的、这是预期行为、因为电压 ADC 测量输入功率、而输入功率在这里是您的 Vpwr。 P 和 N 将输出您的握手点、并且在连接端口之前从技术上不会显示正确的端口电压。  

    此致、

    Brandon