This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:该产品的下一个型号

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013C, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408792/bq51050b-next-model-of-this-product

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ51013C

工具与软件:

大家好!

我正在寻找这款产品的下一型号。

1)该产品是否有下一个型号?

我在使用此设备时会得到足够的支持吗?

所需规格如下。

[所需规格]

我想为1节锂离子电池 Qi 充电。

输出5W (=4.2V/1.2A)

我想直接连接到电池。

2) 2) 我认为我们在 AC1交换信号。

我知道通过连接 EVM 的 C14、C15和 C16可以抑制当时的电压波动。

建议使用10uF、但如果我们添加214、15和16常量来进一步抑制信号变化、是否存在任何问题?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙介山、

    请查看我的以下评论。  

    1) 1)否、我们没有较新版本的 BQ51050B。 尽管我们计划在年底之前向市场推出 BQ51013C、该器件符合最新的 WPC v2.0标准。 请注意、BQ51013C 仅为5W 无线接收器、没有 BQ51050B 等集成式电池充电器。  

    2) 2) TI 建议在 RECT 处连接4.7uF 和22uF 之间、因此、除了初始10uF 电容器之外、可以添加 C15和 C16 (10uF + 0.1uF)。  

    此致、

    Garrett