This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80器件的激活过程

Guru**** 2338860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406068/bq40z80-activation-process-of-bq40z80-device

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

尊敬的先生:

我们设计了一款采用6芯串联配置的 BMS、每节电池的充电电压最高可达4.2V、从而使总 BAT 电压达到25.2V。现在、由于这些 BMS 组装在电池包中、我对唤醒电池包中的 BMS 存在一定怀疑。 和一样、我们现在正在设计一个电池充电器板来为我们的电池包充电、现在假设我的 BMS 进入关断模式。 我将通过用于唤醒 BMS 的电池适配器为我的电池充电器板提供28V 电源。 现在、我将通过4个串联二极管降压28V 来为电池包25.2V 生成唤醒电压、如随附的图像所示、而限制为电池包的电流是通过串联电阻器设置的50mA。 现在假设我的电池组最初关断 、并且我已经将 V_PACK 端子连接到电池组+端子。 因此、V_PACK 终端的电压是28V、直到我的电池组无法唤醒。 我的电池组就会被这些28V 唤醒 、如果它需要电流、那么4个二极管上就会出现0.7V 的压降、从而导致 V_Pack 终端的电压从28V 25.2伏变为变化。

1) 1)那么、先生、我想知道、如果我最初在电池组28V 提供电压来唤醒我的 BMS、是否可以? 如果我的 BMS 唤醒并需要电流、则会下降、V_Pack 更改为25.2v。 这些突然从28V 变为25.2V 会对我的 BMS 造成任何损坏吗?

我附上了电池组电压生成的图片、请参考。

正在等待您的回复、

谢谢、此致、
Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    您能不能在原理图上向我们演示将 V_PACK 连接到何处?

    电池检测25V 是否与 PACK 引脚相同?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    该 V_Pack 将连接到我的 BMS PACK+终端、并且 VCC_FILT = 28V。为了唤醒电池组内的 BMS 板、我们将其连接到电池充电器板连接器、在该连接器中输出该 V_PACK 电压并连接到 BMS PACK+终端。 最初、当电池包 BMS 处于关断模式并连接到电池充电器板连接器时、会向 BMS 包端子施加 V_PACK=VCC_FILT=28V、因为没有电流流过二极管、并且二极管上没有压降。 只要我电池组内的 BMS 被这些28伏唤醒、 如果电池组中存在的电池轻微放电、那么它将需要电流。 此时、每个二极管上的电压将下降0.7伏、V_PACK 从28伏变为25.2伏。  

    因此、主席先生、我的问题是
    1) 1)最初对我的电池组 BMS 应用28V 来唤醒它是否安全?
    2) 2)电池组中的 BMS 很快就会饱和、如果电池需要电流、那么 V_PACK 电压会发生变化。 V_Pack 从28V 突然变为25.2是否会对我的 BMS 造成任何损害?

    正在等待您的回复、

    谢谢、此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    我认为、如果电池检测到的电压与 PACK 引脚上的电压相同、那么应该不会有问题。 请允许我与我们的团队达成共识、以便为您确认这一点。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    是否有可能分享完整的原理图以便我们可以更好地理解? 只是为了确认、最大的问题是、目前施加到电池组的28V 电压是否会损坏器件?

    此致、

    Anthony