请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543620 工具与软件:
尊敬的团队:
我们是否有用于更换 LTC3605A 的部件?
需要具有4MHz 切换功能。
谢谢!
Needhu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
4MHz 在应用中带来了哪些优势。 提供更小的解决方案尺寸
TPS543620尺寸为2.5mm x 3mm、而 LTC3605A 尺寸为4mmx4mm。
https://www.ti.com/product/TPS54A20 在4MHz 下运行。