This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30:XC62KN2502MR PIN2PIN 替代器件

Guru**** 2642765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407959/tps7a30-xc62kn2502mr-pin2pin-alternative

器件型号:TPS7A30

工具与软件:

TI 人好

我们是否有 XC62KN2502MR 的 pin2pin 替代产品?

客户希望提供欠压保护。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 人好

    可以帮助我检查一下这个芯片吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    很抱歉这里的延误,感谢您在美国假期后的耐心等待。  

    我们没有任何具有相同功能的 P2P 设备。 我们确实有 TPS723 、并且具有相同的封装和2个额外的引脚(SOT-23-5而不是 SOT-23-3)。 这将是与前一个器件的闭合匹配。 这是一种具有高 PSRR 的负极、成本优化型器件。 它还具有欠压、有时称为 UVLO。 虽然数据表中没有明确说明这一点、但最简单的方法是查看启动图(图20。 TPS72325加电/断电)。 在启动期间、可以看到 Vout 直到大约-1.5V 才启动、这表明这是 UVLO 设置位置。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢!  

    McKyla