This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431ACLPR 不稳定

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408560/tl431-tl431aclpr-unstable

器件型号:TL431

工具与软件:

大家好、团队成员:

TL431ACLPR 不稳定、请帮助检查原理图、谢谢!

1.电源工作时,主线停止工作。 主电压不会下降、但 SW12V 电压会下降。 发现 U54 (TL431电路中使用的反馈电压稳压器)不起作用。

2.分析表明、TL431 VREF 电压处于稳定状态、VKA 突然加载很大、导致主 VBF (反馈检测引脚)恢复为零、TL431停止工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我 认为、使用更激进的补偿网络会使其对从基准到阴极的噪声不太敏感、您是否可以将 C255从100pF 增加到~500pF?

    谢谢!
    约书亚