This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622EVM:BQ25622EVM

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, BQ25622, BQ25622EVM, TPS63802EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407815/bq25622evm-bq25622evm

器件型号:BQ25622EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25622、、 TPS63802EVM、TPS63802

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我将在新的设计中使用 BQ25622芯片。 我尝试按照  BQ25622EVM 评估板布局进行操作。

 

您能  和我分享一下这个电路板的 Altium 项目吗? 如果没有光绘文件、该如何处理?

我期待收到您的回复。

此致、

Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmad、您好!

    由于 美国节假日、我们的回复将延迟、我们将在明天的 CST 天下班前回复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  我很乐意帮助提供 BQ25622EVM 电路板的 Altium 设计文件。

    请帮助您提供您想要发送文件的电子邮件地址? 我还通过 E2E 论坛向您发送了一个朋友请求、因此、如果您更喜欢通过此公共主题帖共享、您可以选择通过私人消息提供您的电子邮件。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    感谢您发送编修。

    如果您将其发送到我的工作电子邮件,我将不胜感激:

    ahmad.shokati@design-industry.com.au

    除了  BQ25622EVM Altium 设计文件、您还可以向我提供此评估板的设计文件:

    TPS63802EVM

    我期待收到您的回复、再次感谢您的支持。  

    此致、

    Ahmad

    设计+行业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、  

    我已通过电子邮件发送相关设计文件。

    如果您没有收到这些电子邮件、或者您有关于 BQ25622或其他电池充电器 IC 的任何其他问题、请告知我。  

    TPS63802器件由 TI 内部的一个单独产品系列提供支持。 您可以创建一个新主题、询问 TPS63802EVM 的相关文件吗? 新主题将自动分配给相应的专家、以便为您的申请提供帮助。  

    此致、

    Garrett