This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-R2外部温度传感器配置

Guru**** 2309090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-R2, BQ34Z100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404874/bq34z100-g1-bq34z100-r2-external-temperature-sensor-configuration

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-R2BQ34Z100、BQ34110

工具与软件:

大家好!

看看这些旧线程、我不清楚此电量监测计(BQ34Z100-R2)是否可以配置或不能处理 Semitec 103AT 外部 NTC 之外的电量监测计。

内容  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722764/bq34z100-bq34z100-temperature-measurement-range-consultation

这似乎是可能的、但从 DS 和技术参考手册来看、似乎不可能。

TI 对此的官方立场如何?

是否存在使用 B 值为3435K 的10K NTC 的限制?

对于 BQ76xxx 前端、清楚地说明了均方根计算过程。

提前感谢、

Enrico

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enrico:

    Semitec 103AT 是 EVM 上的热敏电阻、可与下面链接中的 BQ34z100 PG21一起使用

    采用 Impedance Track 的 bq34z100EVM 宽范围电池电量监测计(修订版 B)(TI.com)

    哪些文档让您持怀疑态度?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的回答。 我的问题是、我们是否可以将 BQ34Z100-R2与不同的外部 NTC 连接:也就是说、是否可以配置多项式系数(例如、使用 BQ796942前端)?

    或者器件是否锁定为使用  B 值为3435K 的10K NTC (例如 Semitec 103-AT)?

    我们正在研究定制设计、我们需要知道是否可以使用不同的 NTC。  

    提前感谢、

    e.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、混淆、可以使用不同的热敏电阻。  

    附件是未锁定热系数的.bqz。

    e2e.ti.com/.../0100_5F00_2_5F00_02_2D00_bq34z100_5F00_tempcoef.bqze2e.ti.com/.../modified-BQZ-disclaimer.pdf

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    抱歉、如何计算系数?

    您能否分享用于此目的的正确工具?

    在这篇文章中、共享了错误的 spreadshhet:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113208/bq34110-need-the-temperature-coefficient-calculator-for-bq34110

    与 SLUA398共享的电阻也不适合。

    我想使用 BQ34110和 BQ34Z100的通用模型、但 需要合适的工具:

    非常感谢

    Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enrico:

    Semitec 103AT 热敏电阻是默认值、也是我们建议使用的值。

    如果您可以发送电阻与温度数据的完整表格、我可以分享调整后的系数。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    附加了数据文件和 NTC 数据表(数据也用于 BQ769x2前端的 GPC 工具)。

    确切的 P/N 是 Vishay NTCLE413 10K 3 % B3984 K

    温度(°C) 电阻数量(欧姆)
    -40 334274.
    -35. 241323.
    -30. 176133.
    -25. 129900
    -20. 96761.
    -15. 72765
    -10 55218
    -5. 42268.
    0 32624.
    5. 25381.
    10. 19897
    15. 15711.
    20. 12493.
    25. 10000
    30. 8056.
    35. 6529.7.
    40. 5323.9.
    45. 4365.3.
    50. 3598.7.
    55. 2982.3.
    60. 2483.8.
    65 2078.7.
    70 1747.7.
    75 1475.9
    80 1251.8
    85. 1066.1
    90 911.59.
    95. 782.46.
    100 674.11.
    105. 582.84.

    我可以让您共享用于计算的电子表格吗?

    为什么 TI 不通过 E2E 论坛公开此工具并保留温度模型定制?

    提前感谢我们的支持、

    此致、

    e.

    e2e.ti.com/.../ntcle413.pdfe2e.ti.com/.../Thermistor-files-for-GPC_2D00_update.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Semitec 103AT 是与电量监测计一起使用的热敏电阻。

    热敏电阻系数是私有参数;因此该工具是私有的。

    请使用下面的系数。

    A1-20447

    A2 35167

    A3-27444.

    A4 30497

    第463条

    B1-197

    第三百八十三章

    B3-3200

    B4 4926.

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    温度模型基于四个系数和最小 AD 值。 不是具有 a_n 和 b_n 系数的模型:

    谢谢!

    e.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我忘了这是一个较旧的器件、系数的计算方式也不同。

    请允许我花一些时间计算 BQ34z100的系数

    此致、

    Diego