主题中讨论的其他器件: TPS25751、 BQ25792
工具与软件:
您好!
我们正在设计符合 USB-C PD 标准的电池组。
当我们的电池组协商作为电源时、我们可以使用大约3kHz 的伪影来测量 VBUS 和 PPHV 线路之间大约50%的压降、如下图所示: 
通道1- VBUS、通道2-PPHV、通道3-VBAT。 USB-C 灌电流请求:9V PDO、负载约为0.2A。 (当负载高于0.2A 时、电力输送会崩溃)
无论协商了哪个 PDO (9V/15V/20V)、都可以测量相同的压降。 5V PDO 可以、因为它来自 PP5V。
在对电池组进行充电时、我们不会出现任何问题。 所有四个(5V/9V/15V/20V)灌电流 PDO 状态均正常工作。 例如、看看5V3A PDO: 
通道1- VBUS、通道2-PPHV、通道3-VBAT。
我们已将 TPS25750替换为 TPS25751、压降消失了、但出现了另一个问题。 TPS 能够成功地将我们的器件协商为9V/15V/20V PDO 电源、但仅持续10ms、然后 TPS 会发送一条消息以禁用 OTG 模式。 如下所示:

通道1 - I2C、通道2 - I2C、通道3 - PPHV。
第二个 I2C 数据块包含以下命令:
0x6B 0x10 0x00
0x6B 0x10 0x00
0x6B 0x14 0x1C
0x6B 0x11 0x00
0x6B 0x12 0x80
在1-2节配置后、将重新协商5V 电源的 PDO。
如果我们完全移除 TPS2575X 并使用 MCU 控制 OTG 模式、则不会出现压降或意外关断、并且可以从我们的电池中提供9V/12V/15V/20V 的电压、而不会出现任何问题: 
通道1- VBUS、通道2-PPHV、通道3-VBAT。 负载恒定10W。
总体方框图如下所示: 
TPS25的布线基于 EVM 电路板原理图: 
1) 1)是否有人使用 TPS25750时遇到过这样的压降、并有相应的解决方案?
2) 2)如果我们应该使用 TPS25751、您可以帮助我们识别和修复/禁用断开协商高电压 PDO 的事件?
3) 3)另一种选择是使用外部电源 MOSFET 和/或移至另一个 PDO 芯片。
4) 4)这些 PDO 问题是否与 I2C 开关相关?
此致、
亚太地区