This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:关于 RDM 设置

Guru**** 2814625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402867/ucc28782-about-rdm-settings

器件型号:UCC28782

工具与软件:

您好!
我之前在以下主题中提出了有关 RDM 常量设置过高时启动问题的问题。
我想继续就这一问题向你提出问题。
我收到了您对 RDM 设置的意见。
但是、我尚未找到选择 RDM 的最佳方法。
因此、如果您能向我提供一些定量信息、我将不胜感激。

"量化信息"如下。
取决于 RDM 常数、它可能无法启动。
哪些 RDM 常量或相关部分以及哪些常量设置导致其无法启动?
相反、哪些设置可以防止启动问题?
请告诉我您的意见。

此致、

e2e.ti.com/.../ucc28782-increasing-rdm-resistance-causes-device-to-not-start

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-san:

    感谢您联系我们。

    我将与设计团队一起检查 RDM 电阻器的限制、几天后即可恢复。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请告诉我有关情况的最新情况。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-san:

    我与专家进行了交谈、以下是他们的反馈摘要:

    1.不正确的 RDM 以及 EMI 抖动基本上会导致低侧 MOSFET 在较高 Vds 下导通、因此可能会导致较高的功率损耗、也可能会在变压器任一侧发生击穿、最坏的情况可能会损坏转换器。  

     2. RDM 电阻需要高度精确。 建议使用容差为1%的电阻。  

    因此、必须坚持使用该值。

    此致、

    Harish