This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:计算整个生命周期内(包括温度 变化和老化)

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912-Q1, TPS7A21-Q1, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409031/lp5912-q1-calculate-min-max-output-over-lifetime-including-temp-change-and-aging

器件型号:LP5912-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS7A21-Q1TPS7A20

工具与软件:

您好!

我计划在 SIL-2系统中使用 LP5912-Q1 (3.3V 型号)。

在我的文档中、我需要计算所有条件下的绝对最小/最大输出电压。
这包括初始精度、温度变化、线路调节、负载调节、老化和 PCB 布线上的压降。
提供的元件必须具有容差为+/- 4%的3.3V 电压。
(实际上、我需要计算 LDO 的最小值/最大值、以检查它是否符合我的要求)

我面临以下问题:

  1. 数据表未提供有关温度行为的信息(输出电压变化取决于 LDO 的温度变化、本例中为-20°C 至+100°C)
  2. 数据表不提供任何关于老化的信息(本例中为20年)

这两个因素可能包括在+/-2%的"输出电压容差"中。 但我不确定这一点。
我已经使用数据表 SNVSAA8C

是否有人可以提供其他信息来说明如何计算整个生命周期内的绝对最小/最大输出电压?

此致!
Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    感谢您的提问。

    目前、我们没有任何关于此器件老化的信息、因为我们没有对该数据进行表征的设备。

    我们推荐使用而非 LP5912-Q1的器件是 TPS7A21-Q1。 我们将在今年晚些时候在 TPS7A20/21系列产品上使用我们未来的设备来确定老化问题。  

    我假设我们没有此器件的温度数据、因为它较旧。 TPS7A21-Q1器件将在数据中提供温度数据、但如果您仍想使用 LP5912-Q1器件、我们可以提供一些对应您将使用条件的临时温度数据、但我们无法在器件的整个生命周期内提供这些数据。

    如果您想获取此器件的温度数据、请告知我们您的条件:VIN、VOUT、IOUT。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Hannah