This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751:有时在5V 充电时充电电流会异常高

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405473/tps25751-tps25751-sometimes-the-charging-current-is-abnormally-high-with-5v-charging

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25713

工具与软件:

您好!

我们使用 TPS25751作为 BT 音频扬声器中的 PD 控制器。 当我们将该器件连接到 USB-A 端口(通常是 PC 上的常规 USB 端口)时、会出现充电电流高的问题。 在测试过程中、我们的 QA 工程师注意到、有时(很少发生这种情况)、器件在连接到常规 SDP 端口时消耗超过2A 的电流。 我们不知道如何捕捉和再现它。 因此我们决定在此处提出一个问题、也许 TI 工程师会提供建议。 我们怎样才能解决这个问题、最重要的是、是否有可能以某种方式防止这种情况? 我们使用 TPS25751 + BQ25713捆绑包。

谢谢!

此致、

安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    您能否提供 JSON 配置?

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、当发生这种情况时、您是否能够收集 BQ 器件和 TPS25751之间的 I2C 流量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    这是 JSON 文件。 https://pastebin.com/0M60yVHX

    谢谢!

    此致、
    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    我们即将到来劳动节假期周末、而我们的日程安排在此期间更加困难。 请给我们的团队一些时间来查看配置 并与您联系。  

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说、Pastebin 是一个被封锁的网站。 您能否将 JSON 直接发布到该主题?

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们正在努力重现此问题。 如有更多信息、我将向您提供最新信息。

    此致、

    Conner