This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:关断与待机及如何实现?

Guru**** 2422710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409045/bq25172-shutdown-vs-standby-and-how-to-achieve

器件型号:BQ25172

工具与软件:

哇! 希望确保我正确理解数据表、

我认为将 TS 接地=待机。 关断=将 VIN 降至~2.8V 以下。 两者之间的差异在于 Iq 约为100uA

我对 IQ 第6.5节有点困惑、让我认为将 TS 接地将关断器件。 虽然第7.4.2节使我认为 VIN <~2.8V 会关断器件  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    将 TS 接地会使 ISD_IN_TS 的 Iq 典型值大约为80uA。 这会导致充电禁用、器件将正常运行但不会进行充电。 我想说、就行为而言、这更接近于待机模式、但就 IQ 而言、它将是 ISD_IN_TS。  

    VIN 低于 VUVLO 会导致器件关断(欠压锁定)、如7.4.1中所述。 数据表中并未实际提供该 IQ、因为如果该 IQ 低于2.8V 阈值、则假定其 VIN 不会实际出现。

    此致、

    Juan Ospina