This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403内启动排序错误的风险

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC25640EVM-020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406096/ucc256403-risk-of-incorrect-start-up-sequencing-ucc256403

器件型号:UCC256403

工具与软件:

您好!


在 LLC 15V 控制电路之前启动 PFC 400V 电压的风险是什么?

由于 LLC 驱动器未激活、这是否有可能导致转换器损坏?

这个问题是我昨天关于我的转换器损坏问题的最后一个请求的后续问题。

该测试在空载条件下执行、首先打开400V (PFC 电压)、然后打开15V 电压为 UCC256403供电。  


祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bastien、

     您提出的在 LLC 15V 控制电路之前启动 PFC 400V 电压的风险问题- 一般而言应该没有任何风险。

    为了进一步支持、我有几个问题:

    1.您使用的大容量输入电容是多少?  

    2.是否  在任何负载下具有初级 FET D-S 和 SR FET D-S 间的开关波形? 如果是、请分享。 这些是理解问题的关键。

    3.转换器是否启动并在负载下运行? 只有当它启动并保持空载时才会损坏?

    每个设计都是不同的。 限制噪声并抑制开关引起的振铃非常重要。 通过适当选择栅极驱动电阻、D-S 两端的 RC 缓冲器(如果需要)和适当的布局来实现这一点。  

    根据您观察到的波形:

    1.考虑通过增加导通栅极电阻来减慢初级 FET 的导通转换。  

    2.在下一次开关前添加 RC 缓冲电路以抑制振铃(如果有)。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hermanth:

    我将回答您的问题,以帮助您理解我的问题:

    1)在输入中、我只放置了几个1uF 的陶瓷电容器。 我认为可能有必要增加电势法电容器以减少开关操作的扰动。 这不对吗?

    2) 2)我没有开关波形。 首先会看到 MOSFET 关断和短路。 栅极驱动器低侧将同时关断、并具有低阻抗(3欧姆)。

    3)在任何负载下启动转换器。 我认为不是负载问题、而是开关问题、这是由于上面列出的2个问题。

    4) 4)我的卡是一个孔 PCB、因此 布线+组件放置都是手动完成的。 这是我的经理的决定。 我认为导线之间的干扰+放置可能会干扰组装、并给电路板增加额外的干扰。

    感谢您的帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0412.LLC_5F00_DESIGN.pdf

    我将向您提供我的原理图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bastien、

    这是我的回应。

    1.是的、转换器输入端也需要电解电容。

    2.没有波形,很难说明什么可能出错了。

    3、理解。

    4. 任何开关转换器的性能取决于布局。 布局至关重要。 很难猜测问题并建议解决方案。 先考虑 禁用次级侧同步整流器并使用二极管进行整流、直至初级侧得到证明工作。

    我推荐以下内容:

    1.  有关参考设计、请参阅 UCC25640EVM-020。  

    2.使用 UCC25640x 设计表设计转换器(包含所需规格)。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-4q9segeylW/01.00.00.0C/sluc675c.zip 

    3.如果需要验证概念、请使用 UCC25640EVM-020评估板| TI.com 评估板根据上述#1中的设计进行修改。 使用修改后的电路板来测试性能。  

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:

    感谢您的推荐。 我会尽快与您联系、以便您获得反馈。

    此致、

    Bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bastien、

    谢谢你。

    如果您有相关问题、请点击"Ask a related question"、否则打开包含新测试结果的新主题。

    此致
    Hemanth