This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40r50

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408477/bq40z50-r2-bq40r50

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

问题在于当电池断开时、bq40z50器件没有 VCC、并且充电故障 FET 由于在其栅极上未通电而关闭--放入电池并且 bq 有电但没有输出到 FET 栅极、因此它实际上无法进行任何电池感应或充电--因此充 电器没有电、除非电池组和充电器两侧的 FET 通过外部跳电-- 那么、问题是什么--你如何真正唤醒 bq 部分、使其为 FET 通电、检测电池是否到位、并允许充电恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要唤醒 bq 器件、必须在 PACK 引脚上施加电压。 为实现这一点、可以在 BAT 和 PACK 引脚之间实现临时短路。 在我们的 EVM 设计中、有一个按钮可用于在 PACK 和 BAT 之间短路。

    此致、

    Adrian