This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:BQ25100HYFPR

Guru**** 2509365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101, BQ25100, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408777/bq25100-bq25100hyfpr

器件型号:BQ25100
主题中讨论的其他器件:BQ25101、、 BQ25180

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的客户"Mesi Medical"正在 使用温度计模块、在电源侧使用该模块  

  • 用于电池的 BQ25100HYFPR 充电器。
  • BQ27427YZF 电池电量计置于充电器和电池之间。
  • BQ298015RUGR 电池保护。
  • TPS62743YFPR 降压转换器。
  • LP5812AYBHR LED 驱动器。

他们有关于  BQ25100HYFPR 的问题。   

-是否有任何选项同时具有 CHG 状态和预定义引脚? 基本上是相同的充电器、采用较大的 BGA 封装、结合了 BQ25100和 BQ25101的功能。

-充电器连接到电池,为系统供电(LED 驱动器和降压转换器)。 有时充电器会卡在预充电状态、因为系统耗尽了所有电量。 我们增加了预充电电流、这降低了这种卡滞状态的可能性、但并没有完全解决这个问题。

提前感谢。

此致、

Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmad、您好!

    请看一下 BQ25180。 该器件可通过 I2C 进行配置、在系统和电池之间具有单独的电源路径。

    此致、

    Mike Emanuel