Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
如何配置 BQ76942以实现独立运行。
独立配置是否需要 BQSTUDIO? 如果是、我可以在不使用 MCU 的情况下直接将 BQSTUDIO 连接到 bq76942。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sourav、
之前的这篇论坛文章应能够帮助您配置 BQ76942以在独立模式下运行: BQ76942如何在独立模式下工作?
此致、
Alexis