This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:与 BQ79731和 BQ79616兼容

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407341/bq79600-q1-compatibility-with-bq79731-and-bq79616

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616

工具与软件:

 BQ79600-Q1是否 在单环 架构中与 BQ79731和 BQ79616兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、
    我们通常建议对 BQ79731/BQ79600器件使用 BQ79718或 BQ79712。  

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quentin。 为什么会这样呢? 给定器件的菊花链协议是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    是的、这些协议的时序略有不同、因此不建议在新设计中相互通信

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您是否详细了解协议时序的哪一部分是不同的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    VIF 协议是知识产权、因此我无法分享具体细节。

    不过、您可以在数据表中找到一些详细信息。 请花点时间浏览此处的信息。

    此致!

       昆廷