This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79656-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408625/bq79616-q1-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1
Thread 中讨论的其他器件: BQ79656-Q1BQ79616

工具与软件:

BQ79616-Q1是否支持电流测量和库仑计数。 最高电流测量频率是多少。

 BQ79656-Q1是否 支持菊花链通信。 最大通信速度是多少。

如果有任何支持电流测量和库仑计数的 IC、则不进行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh 您好!

     BQ79616不支持电流测量。  

     BQ79656不支持最高速度为1MHz 的菊花链通信。

    此致!

    Zachary