This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828303:适用于 ADC 输入电源

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408723/tpsm828303-suitable-for-adc-input-supply

器件型号:TPSM828303
主题中讨论的其他器件:ADC12DL2500

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于 ADC (P/N:ADC12DL2500)、我们计划提供如下所述的输入电源。

主电源12V 至5V、来自 5V 到2.2V 输出电压和2.2V 至1.9V (VA19)电压、

电源12V 至5V、来自 5V 至1.5V 并从1.5V 到1.1V (VA11、VD11)。

对于生成5V 至2.2V 和5V 至1.5V 的电压、我们计划使用 P/N: TPSM828303ARDSR。

是否会有任何问题、或者我们是否可以将上述器件用于我们的设计?

提前感谢、

此致、

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha 您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    TPSM828303ARDSR 满足上述电压范围要求、并能够提供所需的电源电流。 因此、从这个角度来看 、TPSM828303ARDSR 是合适的。

    虽然 TPSM828303ARDSR 是高性能器件、但不可避免地开关稳压器会出现一些较小的输出电压纹波(请参阅 数据表中的图8-34和8-35)。

     ADC12DL2500数据表的第7.4节 建议在 TPSM828303ARDSR 之后添加 LDO 或第二级纹波滤波器、如图7-10和7-11所示。

    本应用手册提供了第二级滤波器设计的更多详细信息:"将滤波器与直流/直流降压转换器配合使用"。 我想强调的是、应该按照本应用手册第4节所述对这些滤波器进行阻尼、以避免共振问题。

    请注意、对于较低的负载、TPSM828303ARDSR 会自动转换到电源安全模式(PSM)、如 数据表的第7.3.2节所述。 这意味着开关频率和输出电压纹波频率也大幅降低、这可能是第二级滤波器设计的一个问题。 在这种情况下、可通过将 MODE 引脚设置为高电平来强制器件不进入 PSM。 这种强制 PWM 运行模式需要在效率上进行权衡。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢快速响应。

    是的、我们在设计中使用2.2V 至1.9V 和1.5V 至1.1V 的第二级 LDO。

    在如下所示的 ADC 参考设计中、对于 U18和 U19、他们使用额定电流为3A 的 IC、但我们可以使用额定电流为2A 的 IC 吗?

     

    此致

    Haitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haitha、

    感谢您的反馈。

    我认为2A 版本 TPSM828302 就足够了。

    此致、

    Andreas。