This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:限流器电路

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408460/tl494-current-limiter-circuit

器件型号:TL494

工具与软件:

尊敬的团队:

我计划为48V、100Ah 电池管理系统(BMS)设计一个充电限流器电路。 我希望 BMS 在充电状态达到90%时将充电电流限制在10A。   告诉我、 TL494可用作48V 10A 低侧 FET 电流限制电路。  我的问题是、TL494是否可以用于此目的? 如果您能提供参考设计或类似于我的设计请求、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 TI 参考设计数据库 来获取与之类似的内容。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我在那里检查了它,我找不到任何东西,这就是为什么我在这里问它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何 GP PWM 都可以用于此应用。 如果您只想在 CC 模式下使用 PWM、则可以在恒定电流限制下运行控制器。 如果您希望物联网在 CC/CV 模式下运行、您可以查看一些 LED 驱动器基准、这些基准可基本检测输出电流和电压、并使用两个具有输出二极管"OR"的外部放大器、最终得到响应 CC 或 CV 的单个 FB 信号。  

    Steve