This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177EVM-HP:LM5177EVM-HP

Guru**** 2532360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177EVM-HP, LM5177, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396266/lm5177evm-hp-lm5177evm-hp

器件型号:LM5177EVM-HP
Thread 中讨论的其他器件: LM5177LM51772

工具与软件:

您好!

我有 LM5177EVM-HP 评估板。 请在下面找到查询、

1)我可以在双向模式下使用吗? (意味着两个端口都可以用作供电方或负载)

2)如果没有,那么需要在现有电路板中执行哪些更改?

谢谢、此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    启用 FPWM 模式时、LM5177会在双向模式下工作。

    需要考虑的几个方面:

    -电压仅在输出端调节(仅在输出端为 CV)

    -如果应使用恒定电流(CC),则需要启用该功能。 注释 :在 EVM 上、感应电阻器(R_SNS)位于输出侧。

    -如果输入端的充电电压应该受到限制,则需要一个外部电路。 注:将此视为输入端的电源不会影响电流、因此电源可能会损坏。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1) 1)如何在 LM5177EVM 评估板中启用 FPWM 模式?

    2)启用 FPWM 模式后,我可以使用任何端口作为输入或输出?

    3)如何启用 CC 模式?

    4)启用 FPWM 模式后、输入是否可以执行降压/升压相应操作来保持输出电压、反之亦然?

    5)我能得到外部电路来限制充电电压吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    将 MODE 跳线设置为 VCC = FPWM

    2.注意:VIN 需要高于 VDet 电平才能启用该器件  

    双向模式意味着它可以在两个方向上工作-那么什么是输入、什么是输出

    3.参见数据表: 7.3.13电流监控和电流限制控制环路

    4.不确定我是否理解这个问题

    5.请参阅:

    应用简报

    使用 MODE 引脚进行简单的恒压调节(修订版 A)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    根据建议、使用 JP1上的跳线将 VCC 和 MODE 引脚短接。 但仍无法在双向模式下运行。

    了解 EVM 中是否需要进行任何其他更改才能在双向模式下运行?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    请让我知道你的设置和行为的细节,你希望看到.

    此致、  

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    要求是双向直流/直流转换器。

    因此、需要 EVM 在双向模式下运行、其中任何端口都可以执行拉电流模式或灌电流模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    抱歉、可能没有正确表述:当您尝试备份操作时、您的设置看起来如何:

    -您在 EVM 上设置或更改了什么

    -您在哪些引脚上连接了什么电压  

    -是否连接了任何负载?

    "你说什么

    "那你打算怎么办?

    此致、  

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    请在下面找到回复、

    -根据建议,我检查了跳线 JP1的 VCC 和模式引脚连接,它已经连接。

    -在 J1和 J3处连接了电源,供电电压高达28Vdc。 观察到 J2和 J4处为16VDC。

    -目前未连接任何负载。

    -目前测量的电压。

    -用于验证双向模式。 我将电源端子更改成了 J2和 J4 最大馈电 12VDC、但在 J1和 J3处未观察到电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    LM5177需要 VIN 上的电压才能启动运行(请参阅数据表 VDET)

    使用电池时、这通常可用、而在尝试为电容器充电时、将需要一些启动电路。

    注:LM51772可以禁用此选项。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我将尝试保留 Vdet 电压值。

    谢谢!

    Sachin