This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:计算 TL431的阴极输出电压、计算 UC3845的 PWM 输出频率

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407595/tl431-calculation-of-cathode-output-voltage-for-tl431-and-pwm-output-frequency-calculation-for-uc3845

器件型号:TL431
Thread 中讨论的其他器件: UC3845

工具与软件:

问题如下:
1.如何计算附件中 TL431的阴极电压?
TL431阴极的最小输出电压是多少?
用于计算 TL431 REF 端子处的电压变化与 TL431阴极输出之间关系的公式是什么?
4.如何计算 UC3845的起始电流?
如何计算 UC3845的 PWM 输出频率?
谢谢!

e2e.ti.com/.../TL431_D063EE95_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.  

    阴极电压根据与 uc3845的光耦合器电流相互作用、根据所需的占空比计算得出。

    2、

    2.5V、应通过查看 TL431数据表来检查这一点。

    3.

    您需要查看 TL431数据表。 通常、我们在转换器设计中不进行此计算。 而是 为了确保 Vout min 和 max 仍然能够使阴极电压高于2.5V

    4.

    数据表中指定了该值。 即典型0.3mA 和最大0.5mA

    5.

    这是数据表中指定的、请查看数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TL431的基准端子电压低于2.5V 时、TL431的阴极输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当其基准引脚保持在2.5V 以下时、其阴极电压将持续上升、直至达到其最大值、您需要查看其器件型号的产品说明书以找到答案-它应该是我知道的36V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当其基准引脚电压低于2.5V 时、TL431将增加其阴极电阻、以减少其灌电流并达到关断状态。 当阴极关闭时、允许的最大阴极电压为36V。