This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22959:最小输入电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408591/tps22959-minimum-input-voltage

器件型号:TPS22959

工具与软件:

嗨、团队:

TPS22959的最小输入电压为0.8V、但如果提供偏置电压、能否输入较低的电压?
否则、请解释为什么0.8V 是下限。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系 E2E。

    是、最小输入电压范围为0.8V。  

    这考虑了 FET 的最佳 Rdson、散热注意事项以及可靠性

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    如果输入电压降至0.5V、Rdson 是否会增大?
    与支持高达0.1V 电压的产品之间有何差异?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是一款高电流器件、因此我认为最小 VIN 会保持更高。