This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:ADC 输入电源 RθJA 较小的替代建议

Guru**** 2556170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408795/tpsm82822-alternate-suggestion-with-less-r-ja-for-adc-input-supply

器件型号:TPSM82822
主题中讨论的其他器件:TPS82084ADC12DL2500

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们 在设计中有 ADC (P/N:ADC12DL2500)、对于 ADC VLVDS (5V 输入、1.9V 输出0.5A 负载电流)输入、我们有一个旧器件 (P/N:TPS82084) RθJA:64.6°C/W、但对于新 器件(P/N:TPSM82822SILR)  RθJA:92.6°C/W。

您能为上述具有较低 RθJA 的器件推荐更好的替代器件吗?

提前感谢、

此致

Haritha.