This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:如何限制电流6A

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396038/tps27s100-how-can-i-limit-current-6a

器件型号:TPS27S100

工具与软件:

您好!

我们使用贵公司的 TPS27100芯片在输出连接到负载的情况下测试负载能力。 当 ILIM 接地时、工作环境温度为25摄氏度、负载为3.7A、芯片出现保护关闭再打开、开关持续的现象。

规格书中的电流限制6A、询问如何实现可以达到6A 的负载能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、凌爽

    要阐明您是否尝试在3.7A 条件下运行负载 、但即使您的电流限制设置为7A、开关也会将电流钳位在低于3.7A 的水平?

    您能否提供有关您如何测试器件的绘图、以便我更好地了解您的问题是什么以及如何解决问题?

    此致、

    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nicholas:

    你有更新吗? 谢谢!