请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27S100 工具与软件:
您好!
我们使用贵公司的 TPS27100芯片在输出连接到负载的情况下测试负载能力。 当 ILIM 接地时、工作环境温度为25摄氏度、负载为3.7A、芯片出现保护关闭再打开、开关持续的现象。
规格书中的电流限制6A、询问如何实现可以达到6A 的负载能力。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们使用贵公司的 TPS27100芯片在输出连接到负载的情况下测试负载能力。 当 ILIM 接地时、工作环境温度为25摄氏度、负载为3.7A、芯片出现保护关闭再打开、开关持续的现象。
规格书中的电流限制6A、询问如何实现可以达到6A 的负载能力。