This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:数据表和 webench 设计中的 RθJA 值差异

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408715/tpsm82822-r-ja-value-difference-in-datasheet-and-webench-design

器件型号:TPSM82822

工具与软件:

你(们)好

根据下图、我们已经发现 数据表中的值显示的是92.6°C/W、而 WEBENCH 中的 RθJA 值显示的是63.9°C/W、我们需要考虑哪一个以及它为什么会有所不同??

提前感谢、

此致

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha 您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    数据表中突出显示的 RθJA 值根据 JEDEC 51-7确定、用作标准方法来比较不同封装或器件的性能、如本应用手册"半导体和 IC 封装热指标"中所述。

    当将器件组装到建议的 PCB 布局时、WEBENCHRegistered中的值会进行估算。

    在数据表中、您还可以在使用 EVM 时找到64.3 °C/W 的 RθJA 值。

    我建议考虑最接近您的设计和布局的 RθJA 值。 例如、如果您计划遵循 EVM 的布局建议、则可以考虑相应的 RθJA 值。

    此致、

    Andreas。