This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:您能提供寿命数据吗?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408707/tps562208-can-you-provide-lifetime-data

器件型号:TPS562208

工具与软件:

您好!

我们在一个产品中使用您的一个降压转换器。
现在、我们希望将 产品的使用寿命 从10年延长到20年。
为了评估这种可能性、我们需要有关 您的产品可达到的使用寿命的信息。

除了公开可用的时基故障和 MTBF 值之外、您是否可以提供有关此方面的任何信息?

此致、

Manuel Heine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    您可以阅读 德州仪器(TI)通用质量指南(修订版 P) https://www.ti.com/lit/ml/szzq076p/szzq076p.pdf

    105⁰C 在开发其半导体技术时的最低目标是、在 结温下、100,000小时通电时间内时基故障(FIT)低于50次。

    应自行根据器件质量数据来评估您产品的使用寿命、TI 不保证任何使用寿命内都不会出现100%的故障。

    谢谢。

    Shipeng