This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863257:电源正常

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407840/tpsm863257-power-good

器件型号:TPSM863257

工具与软件:

您好、请向数据表中添加一些 PG (PGOOD)信息。

当 VIN < UVLO 时、PG 是否会保持高阻态("良好")?

请澄清 PG 启动延迟。 "TPGDLY 28us PG 从高电平到低电平"来自时间戳 VIN 达到 UVLO、"TPGDLY 1ms PG 从低电平到高电平"来自时间戳 VFB 达到"VPGTH VFB 上升(良好)"??

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AP:

    当 VIN < UVLO 时、PG 状态是不确定的、因为内部逻辑被禁用。

    所有 PG 延迟时间均基于 FB 电压的阈值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...我仍然不理解两个规定的延迟时间在启动 conext。 请给出一个涵盖两个 TPGDLY 时间的示例。 当 VIN 超过 UVLO (在斜升期间)但 VFB 尚未达到任何阈值时、会发生什么情况? 我真的(!) 像许多其他 PG 数据表中一样、他们倾向于使用详细的 TPS 状态表。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我会在这些天中为您检查波形和状态表。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以参阅以下波形、更好地了解 PG 延迟时间。

    我们将 fb 强制为0.42V 至0.64V 方波。 触发 PG。

    您可以从下面的波形中读取到延迟时间约为1ms。 (从低电平到高电平的 PG 延迟)

    并将 fb 强制为0.64V 至0.42V 方波。 触发 PG。  

    您可以从下面的波形看出、延迟时间约为29us。 (从高电平到低电平的 PG 延迟)

    现在、如果您再次查看数据表中指定的 PG 延迟时间、我希望它可以帮助您更好地了解它。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当 VIN 超过 UVLO、但 VFB  未达到任何阈值时、PG 将为低电平。 谢谢! 以下波形是一个基准示例(PG 上拉至外部 Vcc。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅该逻辑表。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚