This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:电源管理论坛

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61289, TPS61287, TPS61377, TPS61287EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404522/tps61289-power-management-forum

器件型号:TPS61289
主题中讨论的其他器件: TPS61287TPS61377TPS61287EVM

工具与软件:

您好、先生/女士:

     我们还有更多有关 TPS61289的问题、电路和波形如表中所示。  

    1:根据该电路、MOSFET 和 TPS61289在上电后烧坏。  

    2:断开 U2 (LB2 R11 R12 R13 R14)后、U1可以正常工作。  

     3:我们测量了 SW 波形、过短超出了规格、我们该如何解决该问题?

     

       e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-OLED_5F00_BOOST_5F00_BD_5F00_TPS61289.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen Chin:

    原理图看起来正常。

    器件似乎遇到过压。

    正负尖峰看起来都很高。

    您能告诉我要查看的布局吗?

    此外、您能否提供有关并联工作的更多详细信息?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus 您好:

            1:布局如附件所示。  

            2:输入电压20V 输出电压21.5V 输出 电流4A

            3:我重新测试短接地以进行测量、正电压为31V (规格为34V)、负电压为-3V (7nS)。

              此测量结果是否符合规格?

    e2e.ti.com/.../017138721513.zip   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈钦:

    开关和器件太远、而输出电容器太远。

    这会导致较大的 寄生电感并导致高尖峰。

    对于尖峰、它现在是可以接受的、但在重负载时的情况可能更糟。

    此外、上 MOS 的尖峰(器件内部)可能会很高并会造成损坏。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus 您好:

             我将关闭开关和器件、但尖峰是相同的。 请参阅附加图片。

             电容器、而且它似乎有一些效果。 请附上图片。  

             此测量结果是否符合规格?  或者给我们提供其他建议?

             您能为我们提供演示板吗?

        

    
    

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈钦:

    您正好位于输出电容器的周围。

    它会吸收尖峰并对尖峰产生很大影响。

    尝试使用并联器件是值得的。

    我看到您使用的是 TPS61289进行纯升压、因此我建议您使用 TPS61287。

    TPS61287 仅用于纯升压用例。

    我可以为您发送一个并联的 TPS61287。

    不过、您仍然可以在此并联板中使用 TPS61289。

    该器件将于今年不久进行 RTMed、请参阅其基础数据表。

    e2e.ti.com/.../3173.TPS61287-preliminary-datasheet-version-1.1.pdf

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus 您好:

             我们不打算尝试并联设备,因为我们尚未找到烧毁的案例。

             起初、我很担心因重负载导致温度过高、但现在测试应该没有问题  

             单个器件的温度。  

             之前、您还建议我们使用 TPS61287、但无法获得样片、因此我们使用了 TPS61289。  

             那么、由于您要向我提供 TPS61287样片、能否同时向演示板提问?  

             姓名:陳金煌 Tommy Chen

             电话:0916050806 +886-2-828-0505分机:1842

             地址:中国台湾新北市中和区连城路268号17楼

                     23553新北市中和區連城路268號17F

    谢谢~

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我还有一个小问题。

    您的输入为20V、输出为21.5V、IO 为4A、为什么需要并联 TPS61289? 一个就足够了。

    此外、我们还有适合该应用的其他器件、如 TPS61377。

    您是否需要一个 TPS61287评估板或并联板?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus 您好:

            由于我们使用 OLED MNT、因此环境温度非常高、因此我们保留了并行器件。  

            您说的是对的、 一个就足够了。  

            我需要 TPS61287样片和评估板。  

    谢谢~~

             

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我会将 TPS61287EVM 发给您。

    由于器件未发布、您能否下 ZS 订单?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus 您好:

            我不知道什么是 ZS 订单?

            您是说 EV 电路板和样片都需要付款吗?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    ZS 订单是我们用于订购未发布器件的系统、我将为您填写。

    它是免费的。

    请提供公司名称和电子邮件地址。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus 您好:

             安创科技股份有限公司  

             瑞軒科技股份有限公司 μ A

             tommy.chen@amtran.com tw

    谢谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您提供信息。

    我很快就会把模型发送给您。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus 您好:

            我收到了您发送的演示板、您可以提供演示板的电路吗?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    请参阅以下文档。

    已更改反馈电阻使输出电压为21.5V。

    e2e.ti.com/.../0726.SR042A.pdf

    此致、

    Fergus