This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:可变输出电压控制

Guru**** 2507405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407963/tps54360-variable-output-voltage-control

器件型号:TPS54360

工具与软件:

尊敬的支持团队

我将使用 TPS54360制作一个可变输出降压转换器。

行为
输出电压:0V 至12V
最大电流:3A

输出电压控制方法
1、使用数字电位器控制输出电压,通过改变电阻值来控制反馈电阻。

 输出电压:12V、 RHS:143k 欧姆、RLS:10.2k 欧姆

   输出电压:5V、 RHS:53.6k 欧姆、RLS:10.2k 欧姆


2.通过将 MCU 产生的直流电压施加到反馈引脚来降低输出电压。

我将使用珀耳帖作为负载、因此我通常需要在0V 下将其运行。
我们需要完全关闭珀尔帖。
我想知道这两种方法、我想知道是否可以控制到高达0V。

如果它不起作用、还有什么其他的好方法?
如果您有更好的 IC、我会向您推荐它。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seung、

    这种方法是可行的。 建议您阅读 SLVA861 应用手册来进行实施。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    当我参考 SLVA861应用手册时、我有一个问题。
    是否可以通过调整反馈引脚电压输出完整的0V 电压、从而使负载完全不工作?
    在 TPS 54360数据集中、输出电压最小值为0.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seung、

    任何转换器都无法通过调整反馈电压来实现0V。 您在 TPS54360器件中至少可以达到0.8V。

    要使器件输出变为0V、需要将 EN 拉至 UVLO 电平以下。  

    谢谢!

    Nitya