This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:TPS53312的输入电压和输出电压

Guru**** 2511325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408586/tps54326-vin-and-vout-of-tps53312

器件型号:TPS54326
主题中讨论的其他器件:TPS53312

工具与软件:

您好!

我使用了 TPS53312。  

TPS53312的 Vin 和 Vout 之间的最小差异是什么? 可满足不同的输入电压。  

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Woon:

    最短关断时间为260ns (典型值) 310ns (max)、因此最大占空比为78.3%、您至少需要6.4V 才能获得5V 输出。 谢谢。

    此致、

    Shipeng