This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:PMBus 稳压器地址选择

Guru**** 2502505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407961/tps546c23-pmbus-regulator-address-selection

器件型号:TPS546C23

尊敬的 TI 团队:

我设计了一个使用 PMBus 电源稳压器 TPSM846C23MOLR 和 TPS546C23RVFR 的电路板。电源模块  TPSM846C23MOLR 已配置为主模式和从模式。 当我给电路板加电并检查 PMBus 从器件检测时、未检测到上述 PMBus 器件。 但是、我使用的同一 I2C 总线与其他几个 PMBus 模块 连接了 IC TPSM846C23MOLR 主器件/从器件和 TPS546A24ARVFR、这些模块的 检测没有任何问题。 想知道为何 未检测到 TPSM846C23MOLR 和 TPS546C23RVFR 这两个器件?

我检查了 PMBus CLK 和数据线路、看起来不错、组装了上拉电阻器、并且其他电源器件之间没有任何地址冲突。

您能否请检查随附的原理图并让我知道问题可能是什么?  ADDR0、ADDR1电阻器的选择是否存在任何问题?  

原理图 SNAP TPS546C23RVFR :(PMBus 检测问题)

/resized-image/__size/1000x1000/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1725293214075v1.png

原理图 SNAP TPSM846C23MOLR :(PMBus 检测问题)

/resized-image/__size/1000x1000/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1725293313071v2.png

示意图 SNAP TPSM846C23MOLR ::( PMBus Address Getting Detected )

/resized-image/__size/1000x1000/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1725294626419v3.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个原理图包含7.15kΩ 和14kΩ、即选择地址01h。

    第二个示意图为7.15kΩ 和22.6V、以及7.15kΩ abd 34.8kΩ、其中选择地址02h 和03h

    第三个原理图还包含7.15kΩ 和22.6kΩ 以及7.15kΩ 和34kΩ、同时可选择地址02h 和03h。

     

    这些地址保留在 SMBus 中、两个地址相互冲突。  我建议查看系统中使用的所有地址、以确保多个器件使用的地址不同。  我还建议避免使用 SMBus 保留地址。

    如果有多个器件在同一地址运行、它们将发生冲突、并且在扫描时仅显示1个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的答复。 请在下面找到我的回复

    第一个原理图具有7.15kΩ 和14kΩ、选择地址01h。

    正确

    [报价 userid="13277" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407961/tps546c23-pmbus-regulator-address-selection/5390277 #5390277"]第二个原理图分别是7.15kΩ 和22.6V、以及7.15kΩ abd 34.8kΩ、它选择了地址02h 和03h

    正确

    第三个原理图也包含7.15kΩ 和22.6kΩ、7.15kΩ 和34kΩ、同时选择了地址02h 和03h

    这是不对的。 根据原理图、我们选择了14K 和22.6K、 14K 和34.8K、 这是选择地址0Ah 和0Bh。

    下面是 PMBus 从设备及其相应地址的摘要

    器件中   资格   ADDR0 ADDR1 已选地址   备注 PMBus 检测
    1. TPS546C23RVFR 14k 7.15K 0x01 从机 未检测到  
    2. TPSM846C23MOLR 22.6K 7.15K 0x02 主模式和从模式 未检测到  
    TPSM846C23MOLR 34.8K 7.15K 0x03 未检测到  
    3. TPS546A24ARVFR 82.5K 不适用 0x1F 从机 操作人员  
    4. TPSM846C23MOLR 22.6K 14k 0x0A 主模式和从模式 操作人员  
    TPSM846C23MOLR 34.8K 14k 0x0B 操作人员  

    这些地址在 SMBus 中保留、两个地址相互冲突。  我建议查看系统中使用的所有地址、以确保多个器件使用的地址不同。  我还建议避免使用 SMBus 保留地址。

    您能否分享保留 SMBus 地址的列表,我如何找到这些保留地址?

    此致、
    Sujith M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能分享 SMBus 保留地址的列表吗?我如何找到这些保留地址?

    SMBus 规范附录 C - https://smbus.org/specs/中列出了 I2C/SMBus 保留地址分配 

    01h 是 CBUS 地址

    02h 被保留用于不同的总线格式

    03h 保留供将来使用。

    04h-07h 用于 HS 模式主代码

    08h 用于 SMBus 主机

    09h - 0B 为智能电池保留

    0C 是警报响应地址(ARA)  

    我将很快检查 FUSION 扫描检测保留的地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Peter:

    我互换了一些地址电阻器、现在 可以检测到器件了。 如果我不使用上述保留功能、能否继续进行此操作?
    如果我们将 08h 用于 SMBus 主机、将09h - 0B 保留用于智能电池、是否存在任何问题?

    器件中   资格   ADDR0 ADDR1 已选地址   备注 PMBus 检测
    1. TPS546C23RVFR 7.15K   14k 0x08 从机 操作人员  
    2. TPSM846C23MOLR 7.15K 22.6K 0x10 主模式和从模式 操作人员  
    TPSM846C23MOLR 7.15K 34.8K 0x18 操作人员  
    3. TPS546A24ARVFR 82.5K 不适用 0x1F 从机 操作人员  
    4. TPSM846C23MOLR 22.6K 14k 0x0A 主模式和从模式 操作人员  
    TPSM846C23MOLR 34.8K 14k 0x0B 操作人员  

    此致、
    Sujith M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我没有使用上述保留功能、我可以继续吗?
    如果我们使用 08h 表示 SMBus 主机、那么是否存在任何问题 ?09h - 0b 表示为智能电池保留?

    只要您没有 SMBus 主机、智能电池控制器或使用主机通知协议的器件(您列出的任何 TI 器件都没有)、就应该没问题。

    我将检查地址01h、02h 和03h、我认为它们可能会从融合扫描中省略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sujith,

    它看起来其他地址应该是融合扫描的一部分、但您可以进行检查。

    当您启动 Fusion 时、它将运行扫描  

    如果未找到设备、它将显示适配器选项、其中包括左下角的"Change Scan Options"

    如果它找到器件、则会显示 System View (系统视图 )、在 tools (工具)菜单下、有一个"Adapter Settings"(适配器设置)选项可显示同一窗口。

    在 Change Scan Options (更改扫描选项)中、您可以检查扫描中的 PMBus 地址

    地址1、2和3已在扫描中、因此、假设您的系统中有设备会响应这些地址、而 Fusion 无法将这些地址识别为 TI 器件、它们会屏蔽这些地址处的 TI 器件。

    只要地址08、10和18上没有其他器件、您就可以在系统中使用这些器件。