This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:使用限流拉电流启动

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408485/tps61023-startup-with-current-limited-source

器件型号:TPS61023

工具与软件:

我正在研究一种可在爆炸性环境中工作的新设计。  为了满足要求、我必须将进入器件的最大电流保持在125mA MAX、这样我就在电池和直流/直流转换器输入之间有一个电流限制电路。  

我的问题是 TPS61023是否会使用125mA 限流输入源启动?  我在 Vin=2.7-3.1V 和 Vout=3.3V (最大1A)下使用它会持续几毫秒。  在 I TRANSMIT 之前、输出电流只会约为50mA、而在电源完全启动、电压正确等之前不会发生这种情况  这时我通常会看到400mA 和1A 的峰值、持续时间很短。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramos:

    TPS61023在启动过程中具有超过125mA 电流限制。  如果您的输入限制为125mA、TPS61023 仍会通过125mA 灌入 、因此 Vin 会下降、直到触发 UVLO。  然后 TPS61023 停止灌电流、Vin 恢复。 然后  TPS61023再次启动。 此过程将一直重复、直到多次启动后、Vout 最终达到目标。

    结论是、TPS61023在启动时可在输入端使用125mA 限制。 它只需要重新启动几次。 使 Cin 电容远高于 Cout 可解决该问题。

    此致、

    Travis