This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS55289 SW 引脚负电压规格检查

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408089/tps55289-tps55289-sw-pin-negative-voltage-spec-check

器件型号:TPS55289

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否检查一下我们是否具有下表所示的类似规格? 从 TPS55289的数据表中、我们只能确定直流负电压为-0.3V、我们的脉冲峰值电压规格是否如下所示? 非常感谢您的帮助。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    关于 SW 负规格:

    对于由体二极管(>-1.5V)引起的负电压、只要电感器电流在规格范围内、在死区时间(<40ns)内就没有风险。
    对于由寄生参数导致的负 SW 尖峰:
    SW1:>-4V、<1ns
    SW2:>-2V、<1ns

    此致、

    Mulin