This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:用于能量收集的 TPS61099

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406728/tps61099-tps61099-for-power-harvesting

器件型号:TPS61099

工具与软件:

您好!

我可以使用 TPS61099从太阳能电池收集能量并将其能量存储在电池中吗?  

我想将 TPS61099输出电压调节为 VBAT=4.2V。

请告诉我、  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    我可以知道您希望获得的太阳能电池电压范围和充电电流吗? 以便我们检查 TPS61099是否可以支持您所需的充电电流。

    您是否需要 MPPT 功能? 由于输入电源是太阳能电池、因此请注意、TPS61099没有任何 MPPT 功能。

    谢谢。

    此致、

    Nathan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT = 4.2V

    V_Solar MPPT = 2.5V

    电池充电电流最大值 = 20mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    请注意、TPS61099不具有 MPPT 功能、这意味着太阳能电池板并不总是在最大功率点(2.5V)上运行。  

    但无论如何、如果您不关心 MPPT 结果、您可以尝试使用 TPS61099。

    但是、TPS61099不能将最大输出电流限制到20mA、充电电流取决于来自太阳能电池板的功率。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan。  

    我使用了超级电容器而不是电池、并运行了仿真。 在为电容器充电时、似乎存在会超过100mA 的峰值电流脉冲(电池最大持续充电电流为20mA)。

    我想这些应该没问题、因为这些只是电流峰值、并且平均充电电流小于20mA。 您能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    看起来不错、由于每个脉冲电流的持续时间非常短、从图中可以看出这大约是几个、您所说的平均电流小于20mA。

    但我认为您 还可以仔细检查您的电池供应商的充电模式是否正常。

    此致、

    Nathan