This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51606-Q1:在计算电感器、最大 IOUT 工作负载或转换器支持的最大 IOUT 时应使用哪个 IOUT 值?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51606-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408244/lmr51606-q1-which-iout-value-should-be-used-when-calculating-the-inductor-the-maximum-iout-operating-load-or-the-maximum-iout-supported-by-the-converter

器件型号:LMR51606-Q1

工具与软件:

LMR51606-Q1 IOUT 最大值为0.6A、能否使用 IOUT = 0.3A 来计算以下公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    是的、您可以根据最大工作负载选择电感器。  

    谢谢!

    Richard