This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22995:应用问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22995

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406772/tps22995-application-questions

器件型号:TPS22995

工具与软件:

您好、先生、

您能否帮助回答我的客户提出以下 TPS22995应用问题?

Q1:TPS22995是否具有 VIN、VBIAS 和 ON 的加电顺序?

Q2:需要比 VIN 更早为 VBIAS 施加电源、正确吗?

Q3:VIN 电压不能高于 VBIAS、是正确的吗?

Q4:VIN=0V、VBIAS=3.3V、ON=L;这种情况下 VBIAS 上有多大的漏电流?

Q5:在本设计案例(VIN=3.3V、VBIAS=1.2V、ON=1.8V)中、它是否可以在 VIN、VBIAS 和 ON 上使用3个不同的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    我会在周二 EOD 之前回复您。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry

    感谢您的耐心。  

    1.和2. 该器件从 Vbias 获取电源。 ON 引脚是用于启用 FET 的信号。 VIN 是系统的电源路径。 因此最好先为器件供电 Vbias。 没有严格的上电序列。 Vbias 可与 Vin 一同供电、然后导通电压可切换至高电平以使用该器件、或 Vbias 先接通、然后再接通 Vin。

    3.  TI 建议将 VIN 电压保持在低于或等于 VBIAS。 所有电气表都重点关注 VBIAS >= VIN、因为一旦 VIN 超过 VBIAS、导通电阻会显著提高。  

    4.看起来你是在要求这个条件。

    5.是的,这可以使用,但如第3点所述,导通电阻可能会变得明显更高。 请在板上评估此器件。  

    如果回答您的问题、请单击已解决。

    如果您发现任何问题或有任何后续问题、请在此处回答。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我在答案4中看不到任何内容、请您 再次发布吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    这是 数据表第6.6节的第一个条目(VBIAS 关断电流)。  

    此致、
    Arush