Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我正在尝试使用微控制器将固件和配置文件发送到 BQ40Z50-R2 (扩展名.bq.fs )。
我正在使用 TI 提供的代码、可在附录 A 的电池电量监测计库中找到、SLUA801–2017年1月。
问题在于、根据文档、.bq.fs (除.srec 扩展名之外、bqStudio 1.3.127可以导出的唯一文件)不具有该具有的格式:
每种闪存流类型都是文本文件、并具有相同的语法、如下所示:
•Comments–以分号→开头;这是一个注释示例。
•写入命令–W:[器件地址][命令][DATA][DATA]...[DATA]
•比较命令–C:[器件地址][命令][数据][数据]...[数据]
•延迟命令–X:[以毫秒为单位的延迟]
我的文件的启动方式如下:
;------------------
;进入 ROM 模式
;------------------
SWB:16 44 00 0F
X:1000
;通过向两个位置都打00来清除令牌
;将地址设置为0x0000
SWW:16 09 00 00
;读取地址0x0000处的值
;SCW: 16 0B.
;清除位3并将值写入地址0
;dataUpdate =(dataRead & 0xff)| 0x8;改为设置有效的硬编码值
SWW:16 0A 02 00
;将地址设置为0x0002
SWW:16 09 02 00
;Write value 00 to 0x0002
SWW:16 0A 00 00
SWW:16 00 00 00
关于我能做什么的任何线索?
提前感谢。