This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13660:是否可以为 PG 引脚使用200k Ω 上拉电阻器?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407500/tlvm13660-is-it-possible-to-use-200kohm-pullup-resistor-for-pg-pin

器件型号:TLVM13660

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TLVM13660、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

关于 PG 引脚的上拉电阻、数据表指出使用10kΩ 至100kΩ。

是否可以为 PG 引脚使用200k Ω 上拉电阻器?  

TLVM13660板已有200kΩ 电阻器、因此我想在可能的情况下使用它。

如果有任何问题、请告诉我。

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可以在 PG 上拉电阻器上使用200k 电阻器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的答复。

    我知道 PG 上拉电阻器有可能使用200k 欧姆。

    如果还有其他需要注意的事项、请告诉我。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    只要遵循数据表中有关设计和 PCB 布局的建议、就应该没问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的答复。

    我理解。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi