This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561EVM-011:关于创建 golden 文件

Guru**** 2645305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407518/bq27z561evm-011-about-creating-golden-files

器件型号:BQ27Z561EVM-011
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561EV2400

工具与软件:

Battery Management Studio 的简介

使用 I2C 信号进行测试时、我按下了 GoTo HDQ 按钮
并且通信方法更改为 HDQ。
我想恢复
请告诉我如何将其从 HDQ 改回 I2C。


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    一旦将电量监测计发送到 HDQ 模式、就无法将电量监测计返回到 I2C 模式。 进入 HDQ 模式后、没有将 IC 恢复为 I2C 通信的过程。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我更改评估板上的 IC (BQ27Z561)、该问题是否会被修复? 或者我是否应该购买新的评估板(BQ27Z561EVM-G01)? 是否应该购买新的 EV2400? 这是什么?

    此致、  

    Kugimoto