This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:关于设计审查的查询

Guru**** 2521090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3840-Q1, TPS3842-Q1, TPS3840, TPS3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396895/tps3840-q1-query-regarding-review-of-design

器件型号:TPS3840-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3842-Q1TPS3840TPS3842、TPS3808

工具与软件:

您好!

我们在我们的一个设计中使用 TPS3840DL32DBVRQ1、我已将设计的图片附加到待审查、因为根据我们将使用 EC25微控制器的设计。 当 EC25处于断电模式时、它可以通过驱动 PWRKEY 引脚到一个低电平至少500ms 来打开至正常模式。

为此、我们设计了一个开/关电路(请参阅随附的图像)。 V_ORing 是介于7.4V 至12V 之间的电源电压。 我们计划使用电阻分压器为 TPS3840DL32DBVRQ1提供 VDD。 这种方法是否可以接受?

当 VDD 从 阈值(6.8V)上升时、RESETN 将变为高电平。 因此、X 或栅极的一个输入将处于高电平、而另一个输入将在电容器充电时间(660ms)内处于低电平。 因此、660ms 的 X 或门输出将较高。 这将在晶体管的基极上生成660mS 脉冲、随后将 EC25的 PWRKEY 引脚驱动为660mS 的低电平。

当 VDD 低于6.4V 时、RESETN 将变为低电平、因此 X 或门的一个输入将为低电平、但由于我们提供了 D25二极管、它将提供放电路径以缩短放电时间。 因为我们不需要关断脉冲。

那么、您能否请检查设计并确认我们的方法在电气和功能上是否正确?

在随附的图像中、我们将74AUP1G58GW、125 IC 用作 X 或门。

此致、

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:  

    感谢您的提问!

    我将在周三(太平洋时间)结束前回复您  

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:  

    当我查看所有系统时、从逻辑上讲、它对我来说很有意义。 但请允许我强调一下、我们的客户对其设计负责 、TI 产品正在帮助满足他们的目标和要求。  

    当我查看 TPS3840-Q1时、它似乎非常合适。  根据该原理图、VDD 和 VReset 看起来如数据表规格所示、并且 Ireset 小于5 mA。

    我希望这对您有所帮助。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Sila Atalar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:  

    感谢您的澄清。 请参阅随附的原理图图像、我们在 VDD 引脚处有一个电阻分压器电路、其中 V_ORing 范围为6-12V、如果在导通电路板时发生任何浪涌、VDD 引脚是否能够耐受? VDD 和 GND 引脚之间的0.1uF 是否足够?

    此致、  

    Nitesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:  

    TPS3840-Q1 VDD 的建议运行条件为10V。  我们具有可直接连接12V、24V 和 48V 电池并能够处理浪涌的监控器。  

    我想向您介绍一款新器件、我们有 TPS3842-Q1汽车类42V 小尺寸毫微功耗欠压监控器、可以更满足您的要求。  

    通常、0.1 μ F 电容器应该足以满足大多数应用的要求。

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您的响应、您是否有任何迟滞大于或等于400mV 的监控器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:  

    是的、我们具有迟滞大于400mV 的监控器。 请查找 TPS3760-Q1、TPS3762-Q1、  这两个 器件可直接连接至12V/24V 汽车电池系统、用于持续监控过压(OV)或欠压(UV)条件。

    您是在 为上述系统寻找大于400mV 的迟滞、还是在其他地方需要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Sila,

    根据我们的新设计要求、当 Vin 高于7V 时、Resetn 应该为高电平、当 Vin 下降到低于大约6V 时、Resetn 应该被置为低电平。 迟滞应为0.8V 至1V。

    如果我们在输入端使用电阻分压器电路、使其为输入电压的一半、与上图中之前使用的相同、那么阈值电压为3V 且迟滞为800mV 至1V 的监控器 IC 也适用于我们的应用。

    此致、

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:  

    感谢您介绍对迟滞的要求。   

    您能否提供您的项目时间表此项目的预期工作量? 我想与我们的后端团队核实、以了解如何更好地为这项工作提供支持。  

    谢谢!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目时间表:9月结束、预计数量:10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:  

    我认为、由于浪涌的原因、TPS3842-Q1可能仍然更合适。  

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意、但 TPS3842-Q1的最大迟滞为10%、我们要求至少迟滞为15%。 您能否检查 您使用的 监控 IC 是否与 TPS3840类似、迟滞大于400mV 或15%。

    此致、

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:  

    我在咨询我的团队后找到了一份应用手册。 我了解到您可以 向 SVS 添加额外的输入电压迟滞。 请查看此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva360/slva360.pdf?ts = 1724364831512

    我相信 TPS3842-Q1能够满足您的迟滞要求。  

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    TPS3842-Q1器件型号在任何分销商处均不提供、请向我们推荐可提供相同功能的任何替代产品、或向我们推荐任何可提供此器件 TPS3842-Q1的分销商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:  

    您可以从 TI.com 获取该指南。  可在 TPS3842-Q1产品页面上找到。  

    您可以在页面底部选择订购选项。  

    此致!  

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您的建议和分享该应用手册、我们参考了该应用手册、通过遵循该应用手册来增加迟滞、我们使用 TPS3808G33QDBVRQ1设计了附加电路。 您能回顾一下设计吗?

    我们选择了 R1和 R2的值、这样我们就可以具有6V 的 VT 和7V 的 VT。 您能否检查我们的设计/计算是否正确、以及它是否适合我们的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否可以使用应用手册中提到的电阻器来增加 TPS3840-Q1的迟滞? 如有可能、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:  

    我将测试您在 EVM 上提供的电阻器值、以便您查看是否在本周末获得预期的迟滞。  

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:  

    感谢响应、我们还设计了采用 TPS3842的电路。 附加了电路的图像。 请验证设计、并建议是否需要进行任何更改。

    此外、请检查 TPS3842300DRLR 是否正在激活和可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:   

    [报价 userid="567315" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396895/tps3840-q1-query-regarding-review-of-design/5376070 #5376070"]

    您可以从 TI.com 获取该指南。  可在 TPS3842-Q1产品页面上找到。  

    您可以在页面底部选择订购选项。  

    [报价]

    目前、我们仅在 TI.com 上发布了可调型号。 可订购器件型号为 PTPS3842A011DRLRQ1

    内部基准电压 VT 设置为0.7V、典型迟滞设置为1% Vt  

    Vs–= 0.7V

    Vs+= 0.707V

    我认为您需要保持 Rp = 100 kΩ。 MΩ= 1k Ω(如应用手册所示)。 请更新您的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:


    我们有以下问题:

    1.  PTPS3842A011DRLRQ1的阈值是多少? 根据数据表、此图显示为0.7V。 如果我们需要在6V 时复位为低电平、在7V 时复位为高电平、是否可以使用 PTPS3842A011DRLRQ1进行设计?

    2.如果使用 PTPS3842A011DRLRQ1、 R1和 R2的值将是多少?

    3. 我们的想法是使用  TPS3842300DRLR、因为它的阈值电压为3V。 因此、我们在想使用我在8月27日分享的图片中所示的内容。 TPS3842300DRLR 是否可用? 我们是否可能有少量样本用于测试?

    4.此外、 是否可以使用应用手册中提到的电阻器来增加 TPS3840-Q1的迟滞? 如有可能、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:

    请在下面找到我的答案;  

    可以、您可以提高任何监控器(包括 TPS3840、TPS3842或 TPS3808)的迟滞。 根据应用手册、这个概念应该是相同的、当然、您需要考虑不同监控器的不同基准电压。  

    TPS3842是一款新型监控器、我们尚未发布这些不同的型号。 目前 TPS3842的唯一型号是可调型号。  当我咨询我的团队时、我了解到3V 型号目前不计划发布。 但具有10%迟滞的6.5V 固定阈值型号将于9月在 TI.com 上发布。 您认为这会有帮助吗?  

    PTPS3842A011DRLRQ1 具有0.7V 阈值。 我需要一些时间来查找和验证 R1和 R2值。 我可以在下周早些时候分享我的结果。

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢响应、我只想确认一下、增加迟滞的方案是否也适用于没有检测引脚的 IC? 或者需要使用 SENSE 引脚、因为 TPS3840没有 SENSE 引脚。

    此外、您能否检查您是否可以为我提供 TPS3840、TPS3842或 TPS3808的 TINA 库模型、以便我也可以通过仿真进行验证、我已为 TPS3840尝试了 pspice 模型、但我无法对其进行仿真或获取结果。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:

    对于外部迟滞、在内部我们需要的是高级方框图中的检测功能。  对于 TPS3840-Q1、 VDD 和 SENSE 引脚组合在一起。 因此它应该起作用。

    我需要检查模型。 我不确定我们是否可以模拟有 RH 电阻器时的行为。 我来向我的团队核实这一点。  

    好的、Sila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    有任何相关更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    我曾尝试 在 PSpice for TI 中对 TPS3840设计进行仿真、但无法获得输出。 我随附了原理图文件。 能否请您验证所有内容是否正确或是否需要进行任何更改? 如果设计正确、您能否对其进行仿真并提供输出?

    e2e.ti.com/.../DESIGN1.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:  

    在今天结束之前、我将通过电子邮件与您联系、以便为您提供更好的咨询支持。 我认为这样做会更容易、更快捷地进行协调。  

    此致、

    Sila Atalar