This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:与21738的区别

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21738-Q1, UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408355/ucc21750-q1-difference-with-21738

器件型号:UCC21750-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC21738-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

请分享 UCC21750-Q1和 UCC21738-Q1之间的差异?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    以下 所有 UCC217xx 器件的比较中 提供了所有 UCC217xx 系列型号详细信息。

    以下是0x750和0x738两种变体之间的主要区别

    1.米勒钳位(内部与外部)

    2. OC 与 DESAT 对比

    3. STO 电流(400mA 与900mA)

     AIN (APWM)与 ASC

    谢谢

    SASI