This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50的 FCC 值与实际容量偏差过大

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404662/bq40z50-the-fcc-value-of-bq40z50-deviates-too-much-from-the-actual-capacity

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好:

目前、设计为 bq40z50-R4、数据在正常老化后发货。 现在存在异常状态、QMax 值反映电池的实际容量、但 FCC 保持不变。 您能帮助确认在什么情况下可能会出现此问题吗? 附加的是 gg 和 srec 文件;
1. FCC 的实际显示如下:

2.电量计量显示屏:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能进一步深入了解一下目前监测计处于什么状态吗? Qmax 可以在弛豫期间更新、但 FCC 将在以下时间更新:

    您能否告诉我们在没有 FCC 更新的情况下是否发生了这些情况?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony:ć

    我的满电压是4450mV、、但在 Gas Gauging (电量监测)中 EOC 处的 Cell1/2/3/4 Chg Voltage 仅显示3870mV;实际充电截止数据是4400mV、附件是 gg 和日志文件、

     e2e.ti.com/.../BQ40Z50-4S1P_2D00_240826152457_2D00_A_2D00_3_2D00_8-TEST.xlsxe2e.ti.com/.../5672.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、您能否共享描述此问题的 bqStudio 日志文件? 这将使我们能够更深入地了解目前电量监测计内正在发生的情况。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony:ć

    附件1是 bqStudio 日志文件、目前、我们发现在将 Cell1/2/3/4 Chg 电压 EOC 从原始3870mV 更改为4450mV 后、充电和放电正常、FCC 也同步更新了它。 附件2显示了修改电芯1/2/3/4 Chg 电压 EOC 后的充电和放电周期数据、当前没有异常。
    e2e.ti.com/.../Attachment-1-HT3081_2D00_20240826-LOG.loge2e.ti.com/.../Attachment-2-BQ40Z50-4S1P_2D00_240827162900_2D00_A_2D00_4_2D00_5-_025F385E0B7A8F5E_Chg-EoC_3A4E_3870mV_EE4F39651062_4450mV_0E540180165370656E63_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于具有异常 Chg Voltage EOC 值的电量监测计、它是否尝试运行另一个周期? 这些值应该会在充电结束时自动更新、是否存在充电停止在3870mV 的点?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony:ć

    由于发现异常 Chg Voltage EOC、因此当 EOC 显示不是3870mV 时、老化周期的充电终止电压为4400mV。 此数据记录在上述回复的附件1中;在验证 EOC 手动修改为4450mV 后、FCC 在老化两次后再次更新、充电截止电压也为4450mV。 这种现象是怎么发生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在完成此周期之前(可能在3870mV 值附近的放电峰值处)、是否存在随后停止的短路点、或者电量监测计检测到可能在此充电周期开始之前更新此值的小充电电流? 充电电流停止后、我认为这些值会更新。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony:ć
    很奇怪、在手动将 EOC 的位置更改为4450mV 并使用老化设备相同的步骤在同一通道上进行测试后、FCC 将更新为接近4000mA、这在此时是正常的;当手动将 EOC 位置更改为3870mV 时、使用老化设备相同的步骤和通道进行测试、FCC 将更新为接近1600mA 同时还要检查老化数据的电压、充电的截止电压为4400mV;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信 FCC 计算依赖于 EOC 处的电池电压参数、因此为什么 FCC 会发生这些变化。 是否可以在 bqStudio 日志文件中重新生成测量仪表、利用之前的时间对 EOC 值执行该3870mV 测量、以便我们了解发生这种情况的原因?

    此致、

    Anthony